This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:漏极确认和 IO 电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657138/bq24161b-current-drain-confirmation-and-io-voltage

器件型号:BQ24161B

您好!

  在冻结我的设计之前、我想确保在 BQ24161B 规格上有大约2个点。

根据我的理解、在未插入交流或 USB 充电器的情况下、器件消耗为5uA。 此外、当处于高阻态时、ISUPPLY 上的功耗为175uA、我假设此电流在插入时从交流或 USB 充电器中消耗。 两个理解是否正确?

此外、从另一篇文章中可以看出、在数据表中规定为1.8V 时、为 I2C 上拉电阻提供3.3V 或3V 电压似乎没有问题。 INT 引脚是否相同?

使用3V 而不是1.8V 是否会增加空闲状态下的部件消耗?


感谢您的支持、

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5uA 显示了反向阻断的能力。 IC 在高阻抗模式下的最大消耗电流为55uA、这与未插入交流或 USB 输入的情况几乎相同。 175uA 来自交流或 USB 输入。
    I2C 可以上拉至3.3V 或3V。 它不会增加空闲状态下的器件消耗。