This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:有关预充电电路的问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659350/bq76920evm-questions-about-the-precharge-circuit

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350

您好!

我想知道您为什么使用 PNP 晶体管? 您不使用 NPN 晶体管是否有原因?

与 PNP 晶体管串联的二极管只是为了防止电流从电池流回 BQ76920的 REGOUT 引脚、对吧?

这些问题请参阅第15页的 BQ78350数据表。 此处显示了带有 PNP 晶体管的电路。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    对于您的第一个答案、我们使用 PNP 的原因是 bq78350低电平有效、因此当您想要激活预充电功能时、您将驱动低电平、PNP 将从监控器的 LDO (REGOUT)汲取电流来驱动充电 FET。 通常、您会有一个深度放电的电池、FET 可能会关断、因此这将允许另一种方法为电池缓慢充电、使其足以驱动 CHG 和 DSG FET。

    您对问题2的回答是正确的。

    谢谢

    Miguel