This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:VEN 和 BAT 引脚

Guru**** 2576025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658673/bq78350-r1-ven-and-bat-pin

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76920

您好!

我想进一步了解有关 VEN 和 BAT 引脚的详细信息:

参考第12页的数据表、可知 BAT 引脚用于测量电池的平均电池电压。 它仅在 VEN 允许的情况下进行测量。

我的想法:

VEN 是输出。 因此、我可以使用 BQSTUDIO 控制该引脚。 如果我想使用 BQ78350-R1测量电池电压、则栅极和源极之间将存在连接到接地端的电压。 Q9-FET 将导通。 (顺便说一下、为什么我应该在 Q9的栅极和源极上使用 Z 二极管)

问题1:  REGOUT 也连接到 Q9的栅极。 对我来说、这意味着 Q9始终开启、因为电压已经来自 REGOUT。

问题2  如果我们要测量 BAT 引脚上的电压、则 Q8必须导通。 仅当 Q9将导通时、才能导通该 FET。 Q8需要栅极和源极(接地)两端的电压。 但是、如果 Q9导通、Q8将仅在源极接地。

这种解释是否正确?

问题3:我是否需要分压器(300kOhm 和13.7kOhm)来将电压降至1V? 1V 是 BAT 引脚的最大输入电压。

问题4:如果我们将测量 BAT+处的电压,将测量顶部电池两端的电压,是否正确?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    如果您查看 bq78350-R1数据表第14页:
    Q0:Q9符号表示 FET 内部有一个齐纳二极管。
    Q1:REGOUT 通过1M 上拉 R51连接到 VEN。 这是因为 VEN 是一个开漏输出、并且需要外部上拉电阻来将信号设为高电平。 检查1M 是否合适、仅使用 Q9 FET 栅极即可正常工作。
    问题2. BATT+必须连接到电池电压或某种高电势、否则栅极和源极都将下拉、如您所示、所有端子都保持在 GND。 BATT+上的电池正电压、当 Q9导通并拉至接地时、Q8栅极电压将被 R49和 R50分频。 请查阅您最喜欢的晶体管开关参考。
    Q3:选择一个电阻分压器以满足您的需求。 引脚的范围受限。 如果需要、您可以使用其他值。 请注意所示的25ppm/C 温度系数。 您可以校准公差、但可能不会校准漂移。 您通常需要具有现成组件的低电流。
    问题4:这取决于您如何连接它。 图7和8中的原理图将 BATT+作为最高电芯、BAT 下的比率将是电池组电压、是的、这是目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题0:感谢您的回答。 如果我使用它、我会有哪些好处。 测量电压两次是否必要、以确保测量的电压正确?

    Q1:如果我不想使用此功能、可以将 VEN 保持未连接状态、因为该引脚是开漏输出。 但我应该如何处理 BAT 引脚?

    Q2:因此 R47是一个与温度相关的电阻器。 选择合适的电阻器时、我应该关注哪些属性? (NTC/PTC...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    Q0:它是您的监测选择。 bq769x0在低电压下的精度会降低、因此平均电池电压可以提供更一致的监测。 或者、如果您的电池不匹配、并且一节电池实际上会降至低电压、则您可能需要使用低电池电压监测选项(TRM 第2.3、9.2节、确保设置了所有使能端)。
    Q1:VEN 为输出、可保持未连接状态。 BAT 是一个输入并且应该被连接、请注意 bq78350-R1数据表图7中的 VAUXEN
    Q2:您不应选择 NTC 或 PTC、您更希望分压器在整个温度范围内保持电阻稳定。 对于一般上拉或下拉电阻器、您可能不关心是否有100ppm/C 或更高的变化、但在这里、您可能希望获得良好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q0:"TRM 第2.3、9.2节": 在哪里?

    _________

    "VEN 是一个输出、可以保持未连接状态。 BAT 是一个输入并且应该被连接、请注意 BQ78350-R1数据表图7中的 VAUXEN。'

    问题1:VAUXEN 是什么意思? 您是指 Vaux 吗?

    Q2:VAUX 引脚和 VEN/BAT 引脚之间有何关系?

    _________

    我知道我可以通过 BAT 引脚测量电池的电压。 要启用测量、应设置 VEN 引脚。

    我将使用 BQ76920测量电池上的电压。 此信息用于平衡。

    我将使用 BAT/VEN 引脚测量电池的电压、该信息用于监测算法。

    Q3:监测算法的作用是什么?

    Q4:如何影响此算法?

    Q5:IC 这个位本身是不是吗?

    问题6:它有什么作用?

    _____

    Q7:为什么还要使用 VAUX 引脚来测量电压? 其目的是什么? 如果我要第三次测量电压、我将具有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    抱歉、术语缩写。 TRM 是技术参考手册。 转到 bq78350-R1的产品文件夹。 单击"技术文档"选项卡。 向下滚动到"用户指南"部分、选择技术参考手册。 段落编号。 这将回答您的问题。 另一个注释是 VAUX 设置为测量可能与电池电压不同的另一个电压、例如 PACK+。 或者、如果需要、它可以测量其他一些电压。 它可能用于某些恢复机制、有关选项、请参阅 TRM。