This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:反向电流保护

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658655/tps54240-reverse-current-protection

器件型号:TPS54240

TPS54240是否具有反向电流保护?

如果在输入为0V 时其输出(来自另一个源)上出现直流电压、是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取、

    如果 VIN=0V 并且 VOUT=某个重要的值:

    来自内部高侧 FET 的体二极管将电流传导至 VIN。 该器件具有电流感测功能、但用于斜坡补偿、仅在器件处于开启状态时才有效。

    您需要添加反向电流阻断。 或查看电池充电器。 它们在这种情况下运行。
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片是否会被这样的东西损坏或毁坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取、

    在这种情况下、我们不测试或保证运行。

    也就是说、少量电流可能会很好。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54240的输入端没有其他电路、只有必要的无源器件才能使其正常工作(我的设计与数据表中的图64第40页完全相同)。 我想电流会足够小。

    在正常运行时、TPS54240在 VOUT = 5V 时工作。

    在 VIN = 0V 的情况下、其输出上的电压也是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取、

    下面是另一个注意事项。 如果 VOUT 足够高、能够为 VIN 充电至足够高的电压以开启器件、则器件可能会开始开关、关闭、然后开启、然后关闭... 但这取决于负载。

    您的负载是电池吗? 电压源? 充电电容器?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件开始切换至高于6.5V 的电压(通过 EN 引脚)、VOUT 为5V、来自 USB 端口。  (确切地说、VUSB - VD ~= 4.7)

    VUSB 由 TVS 二极管隔离。

    在正常运行中、当 VIN 大于6.5V 时、VOUT 也为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取、

    好的、在办公室里与另一位专业人士交谈、我们的共识是、您应该避免让电流流经体二极管。 相反、您应该在 VOUT 和 VIN 之间添加一个 schottkey 二极管、以便在 VIN 变为低电平时电流流经 schottkey。

    如果 VOUT 为5V 且 EN 设置正确、则在 VIN 上使用5V 电压时不会出现问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 EN 引脚设置为 R1 = 100K、R2 = 22K。 我想这个电压没有任何问题。 有人在听吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取、

    看起来很好。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,塞缪尔!

    因此、问题是该器件已启用并进入开/关环路。
    如果 EN 阈值足够高、则没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果 VOUT 为5V 且 EN 设置正确、则在 VIN 上使用5V 电压时不会出现问题。"

    Samuel、您是不是说:"让5V 电源位于 VOUT 上不会有问题。" ?
    因为 VIN 上的电压仅在我插入 USB 电缆时出现、VOUT 达到~5V (通过内部 MOSFET 的体二极管)。

    很抱歉、我要发布帖子、但我想知道我是否丢失了一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取、

    没问题。 是的、如果 VOUT 上有 USB 5V 电压、则体二极管将导通并在 VIN 上施加~5V 电压。 唯一的问题是、如果 VIN 上的电压为~5V、则器件会导通、但 EN 设置为在 VIN ~5V 时使器件保持关断状态、因此您没有问题。 您还可以说"让5V 电压置于 VOUT 上不会出现问题"、但我说 VIN、因为它实际上会是 VIN 导致问题(通过 VOUT)。

    所有这些话都说、两者都是真的、无论哪种方式、您都很好。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的快速回复!