This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:短暂反向连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659385/ptn78000w-briefly-reverse-connected

器件型号:PTN78000W

该模块是否可以取反向24V 电压大约20秒?  它似乎可以在正确的24V 输入下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议 对  PTN78000W 上的 Vout 引脚施加24V 电压 。 建议在外部24V 和 V 输出之间添加一个阻塞二极管  、请参阅下图。  评估  输出总线上的任何外部输出电容器的电压额定值。

    如果还有任何其他问题、我的直拨电话 是 tguerin@ti.com

    Tom