主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1
大家好、
早上好、我的一位客户在其设计中使用 TPS2H160-Q1、当使用1k 电阻器与1N4148W 二极管并联时、相对于接地的输入电压超过-0.3V 的额定值。 因此、如果 MCU 打算在不违反绝对最大额定值的情况下将输入引脚接地、他们应如何实施反向电压保护方案?
来自客户的更多信息---
我们在当前设计中使用 TPS2H160BQPWPRQ1、并在接地端安装反极性保护二极管和电阻器对时发现了几个问题。 我们的电路片段如下所示: 
我们将使用数据表图25中的反向电流保护。
首先、我们最初使用了一个与1N4148W 二极管并联的1k 电阻器。 1k 内容已在数据表第23页中进行了介绍。 我们观察到该二极管上的正向电压为0.33V。 由于 INx 引脚可以接地(默认情况下也是接地)、因此相对于接地的输入电压超过最小额定值-0.3V。 通电后、驱动器不会驱动负载、我们看到 CL 引脚处的电路接地为30mV。
当我们修改 CL 以连接到器件的 GND 引脚而不是电路接地时、器件输出工作。 我们在验证测试中发现了这一点、但是、我们在数据表或 SLVA859电流限制文档中没有看到任何注释。 
--------------------------
谢谢!
此致、
~John