This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找90W LED 驱动器解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659375/looking-for-90w-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61197

您好!

您是否有适用于 LED 灯的90W LED 驱动器的解决方案?

规格如下:
1) 90-270Vac
2)输出电压:68V-72V
3)输出电流:1.2A
4) PF:>0.90 (270Vac)
5)效率:>= 90%(90Vac-270Vac)
6)线路调节:+/- 1%
7)负载调节:+/- 1%
8)谐波:< 20%

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 TPS61197、它可能对该应用很有用。  输入电压范围为8V 至30V 直流电压、因此您需要先降压并校正交流电压、然后再应用于 TPS61197。  我认为10:1变压器可以在该范围内工作、然后是整流器。