This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps659039-Q1:采用 TPS659039-Q1解决方案的 TDA2X

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659224/tps659039-q1-tda2x-with-tps659039-q1-solution

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65917-Q1

 您好,

 我们使用 TDA2X EVM 解决方案来设计产品。   我们 需要 的设计是 高温性能 可达到105 度。  但是、。 tps659039-Q1为-40~85度。

TI 是否具有可满足此要求的引脚对引脚器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65917-Q1是一个支持使用 TDA2x 的低功耗应用的选项。 TPS65917-Q1的 MPU 电流为3.5A、DSPEVE + GPU + IVA 电流为3.5A。 如果您的应用中的电流低于这些值(有裕量)、则可以使用 TPS65917-Q1。 用户指南位于以下位置:
    www.ti.com/.../slvuaj1

    如果您正在寻找105C 版本的 TPS659039-Q1、我们目前没有可用的 TPS659039-Q1。 但是、如果您联系当地的 TI 销售代表、我们可以为您提供更多信息。

    此致、
    Karl