This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:lm3410、PWM、频率

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659259/lm3410-q1-lm3410-pwm-freq

器件型号:LM3410-Q1

您好~

客户将 LM3410X 用于7英寸背光应用。

根据数据表(图4)、它看起来覆盖了高达20kHz 的调光频率、但实际上、客户电路板无法使用该频率进行调光操作。

将 PWM 调光频率更改为300Hz 时、PWM 调光运行看起来不错、但它具有较大的输入纹波电流、因此现在尝试更改。

请告诉我可用的 PWM 调光频率范围。(图4验证)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它能够进行20kHz 调光、但具体取决于应用。 例如、如果您有大量的输出电容、则在您开始 PWM 调光时、LED 电流在关断期间几乎不会下降。 因此、它根本不可能正常工作。 输出电容需要足够低、以便 LED 电流在 PWM 周期内完全上升和下降。

    此致、

    克林特