This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:相位特性的稳定性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS7A83A, TPS7A85A, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658808/tps7a7001-stability-of-phase-characteristics

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件: TPS7A83ATPS7A85ATPS7A84A

你(们)好

我的客户有疑问。

请查看有关 Q1和 Q2的信息。
相位裕度=超过45度、增益裕度=超过10 dB 可保证安全
相位裕度=超过45度、增益裕度=超过10 dB 是否有一些前馈能力?

〇Customer’s 条件#1
器件型号:TPS7A7001
VIN=1.8V
Vout=1.0V
Iout=0至1.158A
TA= 0至70°C
输出电容= 3895.4uF (陶瓷电容= 135.4uF、钽电容= 3760uF)
输出电容器
陶瓷电容
10uF:GRM21BB31A106KE18L(Murata)x 8件
1uF:GRM155B31A105KE15D(Murata)x 55件
0.1uF:GRM155R11A104KA01D(Murata)x 4件
钽电容器
470uF:TEPSLV0E477 (12) 12R(NEC-TOKIN)x 8件

〇Customer’s 条件#2
器件型号:TPS7A7001
VIN=2.5V
VOUT=1.8V
Iout=0至0.16A
TA= 0至70°C
输出电容= 433.8uF (陶瓷电容= 57.8uF、钽电容= 376uF)
输出电容器
陶瓷电容
4.7uF:GRM32DB11E475MA61L(Murata)x 8件
10uF:GRM21BB31A106KE18L(Murata)x 1件
1uF:GRM155B31A105KE15D(Murata)x 8件
0.1uF:GRM155R11A104KA01D(Murata)x 22件
钽电容器
47uF:TEESVC1C476M12R(NEC-TOKIN)x 8件

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    TPS7A7001的最大输出电容为200uF。

    如果需要更高的输出电容、请考虑 TPS7A83A。  另一个需要考虑的选项是将一些大容量输出电容放置在 LDO 的输入端。  这将有助于 LDO 更快启动(无需为电容充电)、并且您仍将受益于电容提供的滤波功能。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。

    在客户的情况下使用 TPA7A7001是否具有振荡等可能性?
    换句话说、是否无法获得"相位裕度=超过45度、增益裕度=超过10 dB"?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    TPS7A7001在使用这么大的输出电容器时不会保持稳定。 200uF 的数据表限值是输出电容的限值。 TPS7A83A 是一款替代 LDO、更适合具有高输出电容的应用。 您可能还需要考虑 TPS7A83A、TPS7A84A (3A)或 TPS7A85A (4A)的较高电流版本。 这些较高电流的 LDO 将允许更多电流在启动时通过 LDO 为输出电容器充电、同时保持 TPS7A83A 的性能。

    非常尊重、
    Ryan