This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器接口\控制

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653146/microcontroller-interface-control

主题中讨论的其他器件:UCC28C43-Q1UCC28C43

TI 是否有任何类型( 升压、降压、反激式等)的开关稳压器或控制器芯片或设计、即 A。拓扑无关紧要、它具有串行(SPI、I2C、SM/PMBus、UART 等)接口、 以便微控制器可以控制电源的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有很多。  您能详细介绍一下您的要求吗?  输入电压、输出电压和电流?  然后、我可以为您建议一些可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍需要此方面的帮助? 我将把这个标记为已解决。 您可以通过回复来重新打开它。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我只是偶尔才到这里。  我需要它是一个输出电流至少为0.5A、输出电压 为3-40V 的反激式器件、并且能够提供13.8伏输入、因为它适用于汽车电池供电仪器、如果可能、还可以是穿孔。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方便、

    由于您需要反激式器件、我将把这篇文章移至隔离式论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方便的 Andy、

    我已就此请求一位同事提供支持。 他们应尽快作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    如果您需要符合汽车标准的反激式控制器、可以查看 UCC28C43系列或 UCC28C43-Q1。 它具有2.5V 误差放大器基准、因此您可以执行3V 输出、并且 UVLO 低于13.8V、因此不会影响输入电压。 您可以根据需要将其配置为升压、降压升压或反激式、因为它是一个更通用的 PWM。 它还采用一些通孔封装。

    要调整 MCU 或类似器件的输出电压、大多数人会像平常一样使用电源、但随后使用类似此器件或类似器件的数字电位器: www.ti.com/.../TPL0401A-10 potel&tisearch=Search-EN-Everything

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我可能会使用 UCC28C43系列和数字电位器方法。 TI 是否有通孔数字电位器-接口方法实际上并不重要?