This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:最大闪存电流、受 IC 限制

Guru**** 2560350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659008/lm3550-max-flash-current-limitations-by-ic

器件型号:LM3550

您好!

闪存电流超出该 IC (从超级电容器流经 LED、FET、Rsns)、闪存电流如何影响 IC?

似乎、如果我将电流设置为12、5A (Rsns=8m Ω、V_FB=100mV)、则 IC 不能损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 LED 正向电压之外、实际上没有其他限制。 在极高的电流下、LED VF 会大幅上升、由于器件的 OVP、您可能会耗尽可用电压。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚才还不清楚、为什么数据表显示"高达5A 的闪存电流"。 在本例中、并联使用8LED 可提供11.5A 电流、其中 Vdroop=92mV、VOH=0.882V、Vcap=5.18V、tpuls=16ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于电流越高、电流设置电阻就越小。  在某些时候、焊接连接会成为选通电流设置元件。  此外、LED 正向电压已经下降、并且自该器件被释放以来超级电容器已经变得更好。

    Greg