This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:LM26420 XMH/NOPB?温度 μ A

Guru**** 2559110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658881/lm26420-lm26420-xmh-nopb-op-temp

器件型号:LM26420

在     ℃~表中、LM26420Q0XMH/NOPB 和 LM26420Q0XMHX/NOPB℃温度为-40 +150 ̊ C。  但   它在封装℃中有符号-40℃~+125,这是对的?  和 LM26420XMH/NOPB 和 LM26420XMHX/NOPB  ℃温度为-40℃~+125 ̊ C、对吧? 您能帮 我确认吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    让我看看我能找到什么。  我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q0型号应为150 C。让我看看是否可以修复附录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查 LM26420XMH/NOPB 和 LM26420XMHX/NOPB 工作温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它为-40至+125 C