This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:用于 Vout&gt 的 LM5116斜坡引脚设置;7.5V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658419/lm5116-lm5116-ramp-pin-setting-for-vout-7-5v

器件型号:LM5116

大家好、

我的客户想知道、当输出大于数据表所述的7.5V 时、LM5116斜坡设置为什么会有所不同?  

这是因为当输出电压较高时、内部充电电流将过小、无法模拟正确的电感器斜坡吗?  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    没错。 随着 Vout 在固定输入下增大、用于斜坡补偿的电压斜率减小。

    希望这对您有所帮助?

    David。