This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:"OperationStatus"<>"Operation Status A/B"是否不相同?

Guru**** 2559100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659340/bq27750evm-837-operationstatus-operation-status-a-b-is-not-the-same

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用 bq27750。 bqStudio 中显示了一些寄存器、例如"电池状态"、"运行状态"等。

我在技术参考 slubi6中查找了这些寄存器。 我在 "11.2.30 AltManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus"一章中找到了寄存器"Operation Staus A/B "、但位序列不匹配。

当我用 µC 读取寄存器0x0054时、我会得到 bqstudio 中的值。

在"12.12.1器件状态"章节中有一个匹配的位序列、但没有有关"11.2.30 AltManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus"上下文的说明

此外、我猜高字节和低字节是反比的。

例如、bqstudio 中的操作状态 A 在低字节中的 Bit1处具有 DSG 位、但在技术参考中它是位9、因此在高字节中是如此。

有人能解释一下"操作状态" 和 "操作状态"之间的区别吗?

此致

Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    这是 TRM 中的错误。 感谢您指出这一点。 请遵循 bqstudio 的报告、因为这是正确的。

    谢谢

    Onyx