This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:如果未使用 SYNC_CLK 引脚端接、是否正确?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659121/ucd90320-proper-sync_clk-pin-termination-if-unused

器件型号:UCD90320

您好!

如果我不使用 UCD90320上的 SYNC_CLK 引脚作为输入(从器件)或输出(多芯片时钟主器件)、终止它的正确方法是什么? 我可以将其保持浮动、还是首选通过电阻器拉至 GND?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    对于未处理的 SYNC_CLK、优先选择下拉。

    此致

    Yihe