This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:IPLS 额定值

Guru**** 2569875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1, TPS22966-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654525/tps22965-q1-ipls-rating

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22966-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS22965-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们希望确保 IPLS 评级的含义。 这是否适用于连续脉冲? 换言之、这意味着15ms 周期和300usec 6A 峰值脉冲(脉冲<300us、2%占空比)?

-如果脉冲电流超过 IPLS 额定值,即使 Tj 不超过额定值,是否有可能损坏 IC? 它们假设 Tj 应超过额定值以损坏 IC。 他们想知道 IPLS 损坏的 IC 机制。

-如果 IPLS 额定值是针对连续脉冲的,则他们还假设额定值是850mArms 有效值电流。 他们的理解是否正确? 在这种情况下、可能会发生下图所示的连续脉冲。 IC 能否承受该脉冲?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    让我逐一回答您的一些问题:

    1.他们希望确保 IPLS 评级的含义。 这是否适用于连续脉冲? 换言之、这意味着15ms 周期和300usec 6A 峰值脉冲(脉冲<300us、2%占空比)?

    [AK]是的、这用于连续脉冲、它用于最小周期为15ms 的300us 脉冲。

    2.如果脉冲电流超过 IPLS 额定值、即使 Tj 不超过额定值、是否有可能损坏 IC? 它们假设 Tj 应超过额定值以损坏 IC。 他们想知道 IPLS 损坏的 IC 机制。

    [AK]在器件未超过其最高结温的情况下可能损坏器件、这是由通过器件的高电流造成的。 虽然过热是损坏的一个原因、但电迁移是另一个原因。 器件的最大额定电流是根据功率耗散和电迁移仔细确定的、因此超出器件的最大额定电流会使其面临损坏的风险。

    3.如果 IPLS 额定值用于连续脉冲,则假设额定值为850mArms 有效值电流。 他们的理解是否正确? 在这种情况下、可能会发生下图所示的连续脉冲。 IC 能否承受该脉冲?

    [AK]此应用的温度范围是多少? 电迁移额定值和功率耗散额定值都受温度影响、因此了解这一点有助于我们分析给定的脉冲。

    另一个注意事项是、您是否考虑将 TPS22966-Q1与两个通道并联? 与一个 TPS22965-Q1器件相比、此实现可提供更高的额定电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速冲浪。 其温度范围最大为95C 您能否确认这种情况下的可靠性?

    现在 TPS22965-Q1是 DIN 级。 因此、只要不降低可靠性、他们就希望继续使用该 IC。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在上一个帖子中输入了拼写错误。 温度范围最大为95C 我修正了上一个帖子中的拼写错误、但我通知您我的错误。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您提供更多信息。 您还能告诉我 IC 在其使用寿命期间承受这种应力的时间吗? 此外、当电流未达到峰值时、负载电流是多少? 它是从7.7A 变为0A、还是在7.7A 脉冲之间变为不同的值?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我确认了客户的情况。 请参阅随附的文件、并告知我们您的意见。 此事件可能会持续最大2.0h。 但是、当他们更全面地构建系统时、他们可能能够修复这一问题。

    e2e.ti.com/.../TPS22965Q1-Pulse-current_5F00_11JAN18.pptx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我已将此电流脉冲配置文件转发给我们的设计团队、并将在我获取其分析时告知您。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我们的设计团队目前正在研究他们对此用例的分析。 他们唯一需要的其他信息是用于检查器件导通电阻是多少的 VBIAS 和 VIN 电压。 请提供此信息吗? 我们很快就会获得结果。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 其状况如下。

    VBIAS=3.3V

    VIN=3.3V

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    与设计团队核实后、我们的 TPS22965-Q1器件能够承受您之前提到的2小时应力、环境温度为95C。

    感谢您的耐心等待、

    Alek Kaknevicius