This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关断时间从逐周期 ILIM 断续模式中消失问题

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656778/ucc28950-off-time-disappear-issue-from-cycle-by-cycle-ilim-hiccup-mode

器件型号:UCC28950

你(们)好
在 这方面,我遇到了像吉花这样的问题
http://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/p/533945/1944195

和指南
e2e.ti.com/.../1813540

我学习有关 ucc28950的所有文档、无法解决这个问题。
当降低负载并增大电流时、可以看到"重启前的关断时间"(数据表第24页、逐周期电流限制电流保护和断续模式图18)。但在短路情况下、此时间消失。软启动电容器电压跳至4.6伏、不放电。

本指南链接与 problem.please 无关、可帮助我解决该问题。
最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jafar

    请将您的原理图发送给我、以便我可以研究此问题。 我不理解您的评论"当降低负载并增加电流..."、这似乎是一个矛盾、因此您最好进一步解释。

    如果您不想在此处发布原理图、可以通过 colingillmor@ti.com 将其私下发送给我

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    我随附了控制原理图、部分说明:
    1-在"过载"条件下会发生断续模式、但在接近"短路"条件下不会发生断续模式、软 电压跳至5V
    2-I 断开软启动过程中的所有组件、看不到任何变化。
    最佳做法。
    e2e.ti.com/.../4426.Schematic1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jafar

    从 SS 引脚断开不必要的元件是一个很好的开始位置-一旦这个问题得到解决、这些元件就可以随时放回原位。

    您的原理图看起来正常。 一个注释- CS 引脚上的 RC 滤波器具有72kHz 的极点、这可能有点低。 更常见的滤波器为1nF 时的1k Ω。 我想您应该先尝试一下。 我假设您的 PCB 布局不会给 CS 信号增加明显的噪声、并且 RC 滤波器组件在物理上靠近控制器。

    短路情况可能会持续重新触发断续关断-您能否在短路期间检查 SS 和 CS 引脚上的波形以及变压器初级侧上的波形、以查看控制器的工作情况。
    请发布屏幕截图、我将查看这些截图。

    此致
    Colin