This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940不能通过 I2C 进行通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76940, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657764/bq76940-bq76940-doesn-t-communicate-via-i2c

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-00449TIDA-00792

尊敬的先生:

在设计适用于13节锂离子电池的新型 BMS 从机模块时、我们遇到了问题。

该设计基于 TIDA-00449和芯片的数据表、但是、由于芯片无法开始通信、我们遇到了问题。 REGSCR 和 REGOUT 未与 SRP、SRN、CHG 和 DSG 引脚连接、因为该模块仅用于监控(和平衡)、并且没有任何功率 FET (或需要测量电流)。

请查找随附的 AFE 原理图、I2C 上的上拉电阻器位于另一个(MCU)工作表上、但它们已安装。

e2e.ti.com/.../3225.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个信息/问题:
    启用 BQ (BQ_ENABLE 引脚上的短接连接)后、LD10会略微亮起(VC10x 和 VC11之间)-有什么原因?
    在3个不同的电路板上尝试、BQ 被替换为新的 BQ 等 -仍然一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    REGSRC 是电源引脚、必须通电、否则器件将无法工作。 R47会允许连接到电芯13、但这会导致电压过高并损坏 bq76940。 您将需要一个处于其范围内的电压。 您不会显示使用的 CHG 和 DSG、因此如果您有可调节的电压、则介于最小值和大约15V 之间的值应该正常、或者使用数据表、EVM 或参考原理图中所示的源跟随器。 REGSRC 应该有一个滤波电容器。
    REGOUT 由 REGSRC 供电、也用于内部电路。 即使不在外部使用、它也必须有一个电容器、请参阅数据表
    bq76940 BAT 引脚未显示电源连接、上组仅通过 D1加载 VC15输入接收电源。 您应该使用一个1k 滤波电阻器连接到 C13f、此电阻器与 VC10x 上的 R26类似。
    我在原理图上找不到电源滤波电容器、每组应该有1个、典型值10uF、请参阅数据表、EVM 或参考原理图。 如果没有电源滤波电容器、该器件可能无法正常工作。
    原理图中有一条线将 C4的底部连接到 C6的底部。 该线实际上应该是一个具有相同值的电容器。 R21和 R25的右侧应连接在一起(VC10B)。 需要在 VC5B/VC5X 上进行相同的校正。 启动器件时 LED 会亮起、原因可能是上部组断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的回答。 我完成了所有步骤(我希望如此)-您能查看原理图吗?

    我在当前的原型上应用了这些模型(看起来不好,但希望能正常工作)-很快就会看到...

    我建议在数据表中为 REGSRC 引脚添加一条需要连接的注释? 关于内部方框图(7.2),尚不清楚,如果需要外部电源,是否需要 REGSRC ...

    e2e.ti.com/.../0474.Schematic-Prints.pdf

    此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    我们在某种程度上感到困惑、C33、C39和 C18存在额外的电容器/错误连接。 我想电容器在那里、连接错误。 有关示例连接、请参阅 TIDA-00792。
    在欠压条件下、您可能需要或需要在 REGSRC 上进行阻断。 请参阅各种原理图、也可能参阅前10大设计注意事项中的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、现在我真的很困惑! )
    我可以看到 C33和 C39、当我比较 TIDA 和我的电路原理图时、我看到 C33和 C39不应该在那里。 但我对 C18感到困惑:当我查看 TIDA 时、电容器就在那里(TIDA 中的 C22)...
    无论如何,现在 BQ 正在与 MCU 通信,正在进行测试...

    此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、大多数测试都通过了(电压读数);我删除了 C33和 C39、但删除了 C18。 我还在 REGSRC 增加了100nF。
    关于平衡的一个问题:由于某些电池组以13s 配置(8+9和13+14)连接在一起、我假设在平衡此电池时必须同时激活两个引脚。 这是正确的(还是这些引脚 HiZ、因此只激活一个也是正确的)?
    关于平衡的另一个问题:关于数据表、并非所有(嗯、n-1)电池都可以同时平衡。 平衡的首选方法是什么;我正在考虑对2组电池进行平衡(奇数和偶数)-从设计视图来看、这是可以的吗? (平衡功率不是问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、
    您发现设计师和审阅者错过了一些内容、谢谢。 原理图中 C18的下侧与 TI 设计中的 C22连接到 VC0。 这实际上不是首选连接、请注意 bq76940数据表中的图8-3和 slvu925 EVM 用户指南中的图34。 该系列的另一个 TIDA-00449连接也不正确。 VC1电容器接地、而不是 VC0、可避免在电池上的负载瞬态期间将 VC0推至低于 VSS、此时所有输入都将滤波器拉至低电平。 显然、TI 参考设计的工作方式可以接受、但我建议将 VC1电容(C18)连接到 VSS。
    对于平衡、只需激活要平衡的电池。 未使用电池上的引脚为高阻抗、但在外部连接(例如 VC13和 VC14短接)时具有低阻抗。
    不应同时平衡相邻电池(数据表第7.3.1.3节)。 是的、奇数和偶数平衡是可以的、请使用已连接电池的奇数/偶数编号。 例如、VC13和 VC14短接时、不会同时平衡 IC 的电池13和15、因为它们以物理方式相邻连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助和支持!
    到目前为止、一切都正常、测量、平衡等

    此致、
    Gregor