This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064A:UCD3138064脉冲宽度的代码基本不变、代码写入3138064A 脉冲宽度会经常变化、变化范围为30-100ns。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658963/ccs-ucd3138064a-the-code-to-ucd3138064-pulse-width-is-basically-unchanged-and-the-code-is-written-to-3138064a-pulse-width-frequently-changes-and-the-range-of-change-is-30-100ns

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UCD3138064

工具/软件:Code Composer Studio

UCD3138064脉冲宽度代码基本不变、代码写入3138064A 脉冲宽度会经常变化、变化范围为30-100ns

这是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解您所使用的拓扑、输入和输出电压及电流等条件以及是否满足输出电压规格等内容将会有所帮助。  

    话虽如此、即使是同一器件、不同器件也可能对电源噪声具有不同的灵敏度。  当然、UCD3138064A 的灵敏度不同于064。  

    我们在这里提供了推荐电路板布局技术的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将编写一个输出固定波形的 PWM 来验证它、如果有任何消息、我将向您咨询。