This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:热摆幅关断阈值问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659175/tps4h160-q1-thermal-swing-shutdown-threshold-question

器件型号:TPS4H160-Q1

数据表第8页-热摆动关断阈值(1) 60?  如果摆幅为+/60,  则热关断阈 值将变为 100 (160-60)< 阈值< 235 (170+60),因此在设计时,较大的范围将毫无意义。 我们如何理解"热摆动关断阈值(1) 60",请尽快帮助解释,以便立即评估。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热摆幅表示内部控制电路和 FET 温度之间的差异。 在任何温度下、如果 FET 温度比控制电路高60C、器件都会关断。

    如果结点处于热关断阈值 175典型值、则无论热摆幅如何、器件都会关断。

    此致