This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:关于匹配 DDR4

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655462/tps51206-about-matching-the-ddr4

器件型号:TPS51206

我认为 TPS51206无法使用 DDR4应用、因为 TPS51206与 DDR4所需的容差不匹配。

正确吗?

如果不正确、是否有更新数据表的计划?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的容差是什么意思?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣

    感谢您的回复、

    我在下面回答有关容差的问题、
    ・DDR4对于 Vref 需要2%的精度、
    (VVDDQSNS /2)×(±2%)=(1.2V/2)×(±2%)
    =±12mV
    ⇒Vtt:0.6V±12mV
    按数据表第5页、・TPS51206的 VVDDQSNS 输出电压容差(Vttreftol)为48.75%~51.25%。
    (1.2V/2)×(48.75%~51.25%)=0.585V~0.615V
    =±15mV
    ⇒Vtt:0.6V±15mV

    我认为、上面的公式意味着 TPS51206与 DDR4所需的规格不匹配。
    我希望判断 TPS51206是否可以使用 DDR4。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    理解您的问题。

    数据表规格上 VREF 容差的测试条件为+/-10mA。

    DDR4的 VREF 电流仅为几 uA。 我们的测试数据显示、在+/-100uA 条件下、VREF 容差满足+/-1%的裕度要求。 因此、我认为 TPS51206可以满足 DDR4规格。 此外、我们还考虑在下一次更新期间将+/-100uA 的 VREF 容差规格添加到数据表中。

    一些客户在 DDR4应用中使用 BTW、TPS51206。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣

    感谢您的回复、
    我理解清楚。

    您是否知道数据表更新的任何计划?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    我 正在处理这个。  数据表更新需要由多个团队进行审核、预计完成日期为3月底。

    谢谢