This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53659数据表和 EVM

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53667, TPS53647, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658769/tps53659-tps53659-datasheet-and-evm

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53667TPS53647TPS53681

我想将 TPS53659用作 FPAG 内核电源,,但在   www.ti.com.cn 上找不到完整的数据表, 您能给我吗? 如何 获取 EVM?

FPGA 内核电压为0.72V,电流为80A,您可以给我一些设计参考,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 FPGA 电源、TPS53659不适合使用、因为它包含专有的 Intel SVID 电路。 这就是为什么在线不提供 EVM 和完整数据表的原因。

    TPS53647或 TPS53667是适合您的应用的更好选择(它们引脚对引脚兼容)。 它们具有与 TPS53659相同的用于多相性能的 D-CAP+调制器、但没有 Intel 的通信总线。 这两个器件还允许 PMBus 编程或电阻器编程、具体取决于您的应用细节。

    如果您想将第二个输出合并到一个稳压器中、也可以查看 TPS53681。

    EVM 应可在每个产品页面上索取。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将查看 TPS53647和 TPS53681。 然后、我将回复您的建议。