This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28230:不能从-55°开始

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659255/ucc28230-cannot-start-at--55

器件型号:UCC28230

在低温°实验(-55 μ m)中发现2个不能启动、总共270个。使用正常的 UCC28230来替代有问题的 UCC28230在-55度测试中、可以开始工作。 问题的 UCC28230在55度测试时取代了正常的 UCC28230、无法启动。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请与您当地的 TI 销售团队合作、通过 TI 退货渠道退回此器件、并在需要时接受故障分析。

    此致

    Peter