This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1作为升压转换器控制器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657342/lm5170-q1-lm5170-q1-as-a-boost-converter-controller

器件型号:LM5170-Q1

我将 LM5170-Q1作为控制器、将12V 电压从电池升压到72V 电压电平、以用作电机驱动器的直流总线。 但是、在启动之前、HV 端口没有电压。 因此、斜坡发生器无法正常工作、系统无法启动。 是否可以将引脚 VIN 连接到 LV 端口(12V)而不是 HV 端口、以使系统能够启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应将 VIN 连接到 LV 端口。

    您需要移除外部断路器 FET (短路)、并且不要通过在 SYNCOUT 和 AGND 之间添加10K 电阻器来使用故障检测模式。 然后、当施加12V 电压时、它将通过高侧 FET 体二极管将升压输出上拉至12V、并可生成斜坡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议我在 SYNCOUT 和 AGND 之间添加10K。 但我还想实现具有90度交错的八相升压转换器(如数据表中的图43所示)。 我应该如何处理 SYNCOUT 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nantawat、您好!

    即使在10kOhm 处连接到 GND、SYNCOUT 引脚仍可以连接下一个器件的 SYNCIN 引脚。 10kOhm 电阻器仅禁用数据表中所述的初始故障检查功能。 禁用初始故障检查模式最适合仅升压运行。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYNCOUT 上的10K 电阻不会影响多相的菊花链连接。 对于八相、请参阅数据表多相配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。