This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFT LCD 驱动器的部件建议

Guru**** 2559470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657508/part-recommendation-for-tft-lcd-driver

您好!

我正在寻找一个低功耗建议来驱动一个150mm x 150mm TFT LCD 屏幕。

使用3.7V、2Ah 电池可以降压或升压、但目前只使用降压至3.3V 电源轨。  

谢谢、

John Louie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    感谢您的申请。 您能否提供有关 LCD 屏幕电气要求的信息?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此唯一的电气要求是希望电源轨为3.3V。

    它们使用3.7V、2Ah 电池。 它们还会有一些其他东西、因此最好选择具有成本效益和功效的东西。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louie、

    因此、您有一个3.7V 锂离子电池作为电源、并且需要一个源自此电源的3.3V 电源来为 LCD 模块供电。 请检查 LCD 所需的电流、然后在降压/升压转换器中找到合适的器件:

    此致、

    Brigitte