This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:用于415V 交流输入至15V 直流反激式 SMPS 的 UC 3844应用

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658934/uc3844-uc-3844-application-for-415v-ac-input-to-15v-dc-flyback-smps

器件型号:UC3844

尊敬的先生:

我们在各种产品中使用 UC3844 PWM 控制 IC。

我们直接使用市电提供的415V 交流输入、而不使用隔离变压器、然后将415V 交流电转换为直流电、然后使用 UC3844 PWM 控制 IC 使用反激式拓扑将其转换为15V 直流输出。  对于我们的产品、爬电距离和间隙距离遵循 IEC-60950和 UL-60950标准。 请查找随附的间隙距离文档、其中介绍了 IEC-60950和 UL-60950标准中用于初级电路间隙要求的术语。

查询: 如 IEC-60950和 UL-60950中所示、基本绝缘系统的415V 交流输入所需的初级电路(直接连接电源、无隔离变压器)的标准间隙距离为1.3mm、但对于 UC3844 IC、如果我安装在 PCB 中、则两个 IC 焊盘之间的间隙为1mm。 那么、是否可以使用隔离变压器系统对具有415V 交流电压和输出电压的 UC 3844 IC 生成使用反激式拓扑的15V 输出?

请简单回答。

此致、

Chetan Patel

e2e.ti.com/.../Clearance-and-creepage_5F00_UL_2D00_60950_5F00_IEC_2D00_60950.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、

    UC3844的所有引脚均限制在30V 或更低、如数据表中的最大额定值表所述、因此从安全角度来看、IC 上的引脚间距没有问题。 IC 不会穿过初级侧和次级侧之间的隔离栅、因此引脚间距仅与功能隔离相关。

    IC 是初级侧基准组件、初级侧和次级侧组件之间必须由电源设计提供足够的隔离、如相关安全标准中所述。 反激式变压器构成初级和次级之间隔离栅的一部分、设计时必须考虑所需的标准、请与磁性元件供应商合作以确保设计符合要求。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我了解您对初级和次级隔离的看法。

    我的问题是 、根据 IEC-60950-1标准中显示的那样、两个引脚之间的间隙距离(我在上一篇文章中已经发送过)应为1.3mm 最小值。最高可达71V、 但是、如果我将 UC3844 IC 放置在 PCB 上、那么在焊接引脚到引脚的距离小于1mm 之后、如何在我们的应用中使用 IC。 请提供指导。

    此致、

    Chetan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    引脚间距仅需满足表中的功能隔离 F。 表中还列出了根据污染等级划分的值。 您需要与安全机构合作、确定您的设计将在污染等级和电源线瞬变方面运行的环境、然后您知道表中哪一部分用于爬电和间隙。

    UC3844在许多隔离式交流/直流电源设计中使用了多年、现在毫无问题。

    如果您需要帮助解释 EN60950标准、则需要与 UL 的安全工程师进行交流。 我很乐意回答有关 TI PWM 控制器的问题。

    此致

    Peter