This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:可变输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658265/tps54335a-variable-uout

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:LM3409

你好!

我尝试为 LED 获取可变输出电压(0A...1A2)。 我没有选择 LM3409、因为:它使用二极管(数据表第一页上的 D1) 、而不是用于从接地到线圈的电流的 FET ...

因此、我使用运算放大器(请参阅附录)、

  1. 其输出连接到 VSENSE、
  2. 其正输入连接到分压器、分压器连接到低侧电流感应电阻器(4mR)和 DAC 输出(0V...2V4)、和
  3. 其负输入连接到 分压器(1KR/100kr)、分压器接地并连接运算放大器的输出。

在输出电流达到大约50%之前、它的工作状态相当好。 超过50%时、输出电流在大约2Hz 时在0%至50%之间振荡。

使用5R 电阻而不是12V LED 似乎会变得更好。

此外、更高的频率(例如、350kHz 而不是114kHz)和更高的 C4 (300nF 而不是100nF)似乎有所帮助(但我恐怕邮政射频检查人员整天都在邮寄)。

为什么是这样?

如何修复我的设计?

Thx。

再见

阿恩

PS: www.falstad.com/.../circuitjs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否上传完整的应用电路以便更好地理解? 如果您对 IP 有任何疑虑、可以发送电子邮件给我们。

    我的电子邮件地址:andy.chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...

    我用 KiCAD 和 GIMP 制作了照片:

    schematics

    top copperbottom copper

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的应用如下所示、对吧?
    输入电压24V
    输出电压为12V
    LED 负载2A -最大值
    FSW=114KHz

    如何计算 COMP 引脚上的补偿网络? 数据表上的计算过程是电压输出、而不是电流源输出。

    您可以首先尝试将 C329从18pF 更改为1nF--4.7nF、以查看是否有任何改进。

    您能否在电路不稳定时测试 PH 节点波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是的、没错... 但输出电压介于5V 和14V 之间(对于4个串联的蓝色 LED;红色/绿色/蓝色可使用高达1A 的电流;白色可使用高达2.4A...)...

    我尝试使用2nF 作为 C329、而不是18pF、但它没有帮助... 我认为我的反馈电路会导致问题...

    我现在更改了 DAC3的范围:它介于1.2V 和2.4V 之间... 我认为运算放大器 U312不喜欢它、当它的正输入太接近0V 时... 此外、我必须降低 U312的放大系数(R333现在为1.43kR)。。。

    现在它工作得更好

    • 在纯欧姆10R 负载下高达10V、然后
    • 高达8V (1A 时为3个红色 LED)、但:
    • 12V 白光 LED 仍然闪烁...

    较大的 R319 (在 COMP 引脚电路中)是否有帮助?

    或者、我的反馈电路更像是不适合用于更高的输出电压?

    对于 R319、C330、C329的值、我在附录中使用了 C 程序... 我选择了一个位于中间位置的值... 千兆赫*

    阿恩

    附录:

    #include 
    #include 
    #include 
    
    int main (int argc、char ** argv){
    if (argc!= 3) return 1;
    double VMAX = atof (argv[1]);
    double vstep = VMAX/5;
    double Imax = atof (argv[2]);
    double istep = Imax/5;
    double co = 121E-6;
    double f = 114e3;
    double v= 10v = v/fc
    
    ;double v= v/fc = 10;double v= v/v = fc;double v= v/v = 10v = v/v;double v+=vstep){
    double r4 =2*M_pi*fc*v*co /((1300e-6)*8*.8);
    printf ("v:%4.1fV r4:%4.1fkR"、v、r4 * 1e-3);
    for (double i=c4;i+=c4;i+=c4
    
    
    
    
    
    
    
    = 3.0nf4;double r4 = 0*r4);double nr4 = 3.0f (r4);double r4 = 3.0nr4);double nr4 = nr4×nr4 = 0*f4 (nr4);double nr4 = nr4);do1 nr4×nr4×nr4 = 0*f4×nr4×e
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    今天、我找到了一个解决我的问题的解决方案:
    我刚刚添加了一个与 R321并联的2nF 电容器、现在、当我连接欧姆负载时、我的小型示波器会显示一条直线。 *w00t*:)
    补偿网络不是问题...

    Thx。

    再见
    阿恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很好的方法!

    实际上、R321上的电容会在控制环路中添加额外的极点、相当于修改 C329、但可能需要重新设计整个补偿网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我上次听控制工程讲座的时间是大约20年前... Giggle

    但我仍然记得、在开始补偿"坏"极点之前、需要一个足够精确的整个系统模型(采用2个多项式、其中一个被另一个除以)。。。 )

    我只是想、运算放大器的输出可能会"吱作响"、因为其 VIN+非常接近负电源轨... 此外、负电源轨有很多噪声(由于开关)、我想... 哈哈

    阿恩