This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:电池充电电流不超过500mA

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654266/bq24450-battery-charging-current-not-more-than-500ma

器件型号:BQ24450

大家好、

我设计了充电电路。 对于24V、7.2A 额定值的铅酸电池,最大充电电流(Imax-chg)为2.5A。

问题是电流不超过500mA、输入电压的余量也不是问题、输入电压比输出电压高4V。 我所期望的是、电池应以2.5A 的电流充电。

我已经附上了我设计的电路的原理图、请仔细阅读、如果我在某个地方出错、我会非常感谢您的帮助。

另一个问题是在模式改变时测量 STAT1引脚的电压。 bq24450数据表中是否提到了该电压范围?

希望尽快回复!!!

谢谢、

普拉什兰特 C

e2e.ti.com/.../sch-of-bq24450.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该系统仅提供500mA 电流、但设计用于2.5A、需要注意以下几点:
    1) 该电路将引脚5 IN 和引脚4 IFB 之间的电压调节为250mV、检查这是否是您看到的电压。
    2) R 感应电阻值在0.1欧姆时非常低、将感应线路连接到电阻器的走线中的额外电阻可能会增加额外的电阻。
    3) 此设计将需要40W 至60W 范围内的大型外部电源、电源可能会产生噪声。 检查示波器、必要时添加大容量滤波电容器。
    4) 当电源连接出现在电路板上时、输入电源连接可能会降低电压。 检查该点是否存在高于预期的压降。
    5) PCB 设计应具有较大的电源路径布线、R Sense 的输入电源应通过晶体管并连接到电池。