This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654264/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450

对 BQ24450的疑问如下

1) BQ24450如何 防止电池反极性连接? 也就是说,如果我反极性地连接电池,会发生什么情况?

2)如果在运行的系统中连接反极性电池,会发生什么情况?
请澄清疑问。

此致

Sujay Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    等待您的回复,如果前面提到的反向保护需要任何额外电路,请建议使用此电路


    此致
    Sujay Kulkarni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反向电压可能会损坏 bq24450、大多数引脚上的绝对最大额定值为-0.3V。
    保护可能会阻止输出端的二极管、但这可能会导致充电电压出错。
    可以使用 P 型 MOSFET、请参阅 TI 应用报告 SLVA139。
    此外、只能以一种方式插入的连接器也可能是一种解决方案。

    www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf