This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:什么是功率放大器同步

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658919/lm3643-what-is-the-power-amplifier-synchronization

器件型号:LM3643

LM3643具有 TX 引脚、数据表中说 TX 是 功率放大器同步。

但我不明白这是什么意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tx 功能有助于管理系统总功耗。  当发生另一个具有较高系统优先级的高功率事件时、将 Tx 引脚置为高电平会强制闪光灯电流降至较低的水平。  这可防止系统中的大电池压降、从而导致复位或过流情况。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁识别高功率事件?主机控制 TX 引脚?主机控制 TX 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机或发射功率放大器。 闪存驱动程序是从器件、不知道系统中发生了什么。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!非常感谢!!