This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:低 ILIM 下的效率是多少

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659003/tps61252-what-is-the-efficiency-at-low-ilim

器件型号:TPS61252
主题中讨论的其他器件: TPS61220

当 ILIM 设置为100 - 200mA 时、TPS61252的转换效率是多少? 数据表中显示的效率针对 ILIM = 1.5A。 我的应用中的输出电流小于10mA。 因此、我想将 ILIM 设置为< 200mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    效率不受电流限制功能的影响。 因此、您仍然可以参考数据表中的效率数据。
    如果最大输出电流小于10mA、为何选择 TPS61252?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    此零件已在其他项目中使用。 您还有其他建议吗? 小尺寸和高效率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入和输出电压是多少?
    您可能可以查看 TPS61220