This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100电流采样率查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657246/bq35100-bq35100-current-sampling-rate-query

器件型号:BQ35100

大家好、

希望你们做得好。

我的客户正在使用 BQ35100、现在我们对内部 ADC 采样率感到困惑。

我在我们的数据表中看到转换时间= 1s、这是否意味着电流 采样率为1Hz?

由于在大多数情况下、我客户应用中的负载电流是窄脉冲电流、因此我们确实看到一些累积的误差。

我们将电池放电63小时、万用表显示235mAH 放电容量、而通过 BQ35100计算205mAH。

我可以有你的建议吗? 谢谢。

BR、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    您以什么模式运行器件? 累积模式?
    您的应用负载、振幅和频率的性质是什么? 该监测计使用积分 ADC 的 Δ-Σ 进行库仑计数。 低频振荡器的工作频率为32kHz。

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

       BQ35100使用模式是 累积模式、 积分 ADC 的 Δ-Σ 的采样率是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    它是65kHz
    谢谢
    Onyx