This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:使用不带 SPI 闪存器件的器件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180755/tps65988-using-part-without-spi-flash-device

器件型号:TPS65988

您好 TI 朋友!

我 在整个论坛中看到了应用手册 SLVA 972中有关配置这些器件而不使用 SPI 闪存的内容。 我正在设计一款产品、目前每卡将使用其中的2个、理想情况下、如果可能、我希望在不使用闪存的情况下通过 I2C 端口将它们配置为相同的配置。  

请提供建议!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    可以、您可以使用 I2C 将补丁和配置加载到 PD 控制器。 我将通过直接消息向您发送文档。 它解释了引导过程并提供了通过 I2C 加载补丁和配置的流程图。  示例代码部分中的代码 比任何代码都更像是伪代码、我们建议您在编码自己的实现时遵循执行流程和常规信息。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris、我还想从 MCU 通过 I2C 加载配置。 您也可以与我共享这些文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    Chris 目前已不在办公室、下周晚些时候会回来、我会在他回来后对他执行 Ping 命令。  

    请注意、由于节假日的响应可能会延迟至1月3日、感谢您的耐心等待。  

    谢谢、此致、

    林德华