This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65991EVM:设计相关指南行

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182609/tps65991evm-design-relate-guide-line

器件型号:TPS65991EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65991

您好、先生、

客户 type-C 需要支持 DC-in 9-28V function-->是否可行?
tps65991是否有可提供的直流信息处理或设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS65991是一款纯拉电流 PD 控制器、可提供最高5V/3A (15W)的电压。 您能否详细说明一下"支持直流输入9-28V 功能"这一说法、您是指此 PD 控制器是否能够吸收高达这些电压电平?  

    谢谢、此致、

    林德华