请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 大家好、
^延迟时间计算、在数据表中显示使用 TD=CT[nF]/175 + 0.5x10 μ s (-3)

对于 CT=100pF、使用方程
TD=100pF/175+0.5x10^(-3)=1.071429[ms]
但在数据表中、CT=100pF 的典型值为 TD=1.25[ms](最小值0.75[ms]和最大值1.75[ms])
问题是:
- 为什么值不同? (计算结果:1.071429、 典型值:1.25)
- 计算公式中"175"和"0.5"的最小值、典型值、最大值是多少?
此致、
Ohashi