This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:如何使用 UCC39002共享来自6节电池的负载电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182417/ucc39002-how-to-use-ucc39002-to-share-the-load-current-from-6-battery

器件型号:UCC39002

尊敬的产品线工程师

 一个问题需要咨询。 如何使用 UCC39002在6个电池封装之间共享负载电流? 电池封装为4S2P。 感谢您的支持?

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。   

    该控制器设计用于连接电源转换器的稳压器反馈网络并与之交互。  它通过微调转换器的输出电压来调整它在多转换器系统中占总负载电流的份额。

    该 IC 不能直接应用于多个电池组、因为电池上没有电压调节机制。  UC39002的电池组上没有任何可调整的东西。   

    要使该器件适应多电池组系统、每个电池组必须连接一个稳压器、该稳压器能够降低电池的一些可用电压。  这样、每个 UC39002控制器可以独立调节每个电池组稳压器的输出电压、以确保每个电池到负载的电流相等。   

    这必然会降低系统效率、因为这相当于在每个电池组中引入可变的串联阻抗。  每个负载共享控制  器都会调整其特定的串联阻抗、以便每个电池组的总阻抗与其他电池组匹配、并且电流相等。  流经每个阻抗的电流会导致压降、这是一种功率损耗。  这是为了确保负载共享相等而产生的成本。  

    所有电池组在最坏情况下的电压变化范围将决定输出稳压器必须能够下降的最坏情况电压。  
    例如、具有高电压的电池必须具有一个压降很大的稳压器、以便与具有低电压的电池匹配、从而使两个电池的电流相等。  
    具有负载共享稳压器的此类并联电池组的净输出电压必须低于最低电池电压。  

    这种答复是概念性的,不建议如何设计这种管制器。  我认为这超出了本论坛的范围。  然而、这个概念解释了一个方法、通过这个方法、多个电池组可被互连并且它们的电流由 UCC39002负载共享控制器控制。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich

    非常感谢您的支持!

    我完全理解您的说法和想法。 我想了解的是如何使用 UCC3902的 ADJ 引脚调整与电池封装串联的外部 PMOS 以实现电流共享? 外部 PMOS 将使电流在6个并联电池封装之间相等。 再次感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我认为您必须设计一个低压降线性稳压  器、将 PMOS 用作导通元件、除非已经有 LDO 器件可以处理您的电池电压。  您可以在 TI 网站上搜索 LDO 控制器。  LDO 的 Vsense 反馈分压器需要像普通电源一样进行遥感配置、以便 UCC39002能够以与数据表中所示相同的方式连接到它。  

    每个电池组将具有相同的 LDO 和负载共享设置。

    此致、
    Ulrich