This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:EN 引脚的行为

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182592/lp5912-behavior-of-en-pin

器件型号:LP5912

大家好、

如果 EN 引脚的电压大于关闭阈值 且小于打开阈值(0.3V < VEN < 1.3V)

VOUT 将输出什么电压?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、   

    EN 的电压介于 (0.3V < VEN < 1.3V)之间是多少?  

    为了确保正常运行、器件必须满足这些要求、否则 Vout 状态未知。 我们过去曾遇到过类似的问题、即某些 LDO 在给定范围内的电压下"打开"、但内部电路的某些部分可能未完全打开、从而导致操作不当。  

    因此、为了确保所有内部电路都打开并且器件按预期运行、VEN > 1.3V、并正确关闭器件 VEN<0.3。

    最棒的  

    Edgar Acosta