This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:从器件地址

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182601/bq78350-r1a-slave-address

器件型号:BQ78350-R1A

TRM 16.4从地址

在退出上电复位(POR)或 OperationStatus ()[PRES]从0转换为1时、BQ78350-R1A 将 ADREN 驱动为高电平、对 SMBA 引脚进行一系列连续电压测量(由 Addr 读取设置)、每次测量大约花费32ms。 由 SMBAR_ADDR0…7设置的对应地址为每次测量的地址、其中最常用的地址选择为所使用的地址。 如果所有值都不同、则使用平均电压值来确定地址。
地址选择完成后、ADREN 设置为低电平、以关闭电阻分压器以节省功耗。

假定在 POR 之后选择的从器件地址被保持到 POR、即使 SMBA 引脚上的电压发生变化也是正确的吗?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa-San、您好!

    我认为、即使 SMBA 引脚发生变化、从器件地址选择也会一直保持到下一个 POR。 但是、由于需要外部电压且[fixed_ADDR]必须设置为0、因此可能不对此进行测试、并且没有理由在 POR 之后消除这些条件。 我会谨慎地消除这些条件、因为从关断状态唤醒等条件会经过与 SMB 地址选择 POR 相同的路径、因此您可能会无意中导致问题。