This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:FET 被烧断

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177491/ucc28704-fet-is-burned

器件型号:UCC28704

您好!  

我们将按如下方式生成定制板(28704)。  

R116、R138、FET (Q14)、R89、R137在 一些电路板中被烧坏。

我们将 UCC 256303的15V_AUX 电源用作 UCC24612-2的15V_ISO 电源

可以帮帮我吗?

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Seongwong、  

    感谢您的支持! 您能否检查/提供被烧坏的电阻器的额定功率?  首先、我建议将两个电流感应电阻器(R89和 R137)并联、以便在它们之间分配电流、从而使电阻器具有更小的应力、但可能还有更多的问题需要解决。  

    您能否提供无源器件的额定功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器3216的尺寸为0.5W  

    上电后、电阻器不会烧坏。

    如果所有板都烧坏了、这是正确的。   几个月后、电阻器烧坏在几块电路板上

    另一个原因..?

    谢谢

    此致、

    Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为可能: 28704由于256303而异常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Seongwong、

    我 假设烧坏的 FET 会导致其他电阻器发生故障。 您能否检查 FET 满载时的漏极电压和源极电压以查看其是否正常运行?  


    谢谢、  

    Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    栅极阻尼电阻为47欧姆。 没关系吗?  

    我认为电阻器很大吗?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Seongwong、

    串联栅极电阻器可减少振铃并控制 FET 的导通时间。

    以下应用手册详细介绍了栅极驱动电阻器的选择。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EiceDRIVER-Gate_resistor_for_power_devices-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462518ffd8501523ee694b74f18

    我认为47欧姆电阻器应该可以。 如果 FET 的开关 速度快于您的需要速度、请增大电阻值(流入栅极的电流更少、以便为 FET 充电)。  如果 FET 的开关速度比您希望的慢、请减小电阻值(10 Ω)、以获得更多流入栅极的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

    最棒的  

    Claire