This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60120:输入电压上的 RC 滤波器、可滤除长电缆到电池之间的 EMI

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182178/tps60120-rc-filter-on-vin-to-filter-out-emi-from-long-cable-to-batteries

器件型号:TPS60120


我将 TPS60120升压器用于电池供电项目(2节 AA 电池)。
电池的电缆长度约为30cm。
我是否应该使用 RC 滤波器保护 Vin 免受电缆中的 EMI 拾取?
以及您会建议的值是什么。
请参阅此原理图:

C3是 TPS 的输入电容器、R10和 C9是 RC 滤波器。
我将 RC 滤波器放置在该电容器之后、还是应该将其放置在之前?

-您建议使用什么截止频率来过滤来自拾取线的 EMI?
-您会推荐哪种 RC 值? 大约3V wil 时的平均功耗为20mA、顶部短接电流为180mA。
- 我很困惑我是否应该通过 RC 滤波器或 C9保持 R10低电平来降低功耗...?
-在这里使用 RC 滤波器是否有必要?

感谢您回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frits、

    输入电容器需要直接位于 IC 输入端、因此应将滤波器放置在电池侧。

    我希望 EMI 不是最大的问题、而是更换电池的那一刻。 然后您会得到电感振铃。 您需要在实际电路中对此进行测试。  

    对于180mA 的尖峰、您可能能够使用更高的输出电容器。 但是、您可能还需要增加飞跨电容器。

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    感谢您的回答。

    那么、我不需要 EMI 滤波器?  
    当电池被交换时、此器件将被断电(使能引脚将为低电平)。
    因此、我无法想象有任何振铃...  
    仅在更换电池后、才能再次打开电源(仅通过按压操作)。

    至于尖峰:
    我现在使用10uF 输入、22uF 输出和2.2uF 飞跨电容。  
    根据数据表、这对于200mA 和35mV 的 Vpp 应该足够了

    还是应该使用更高的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frits、

    如果电压高于绝对最大值、您需要确保在放入电池时、电感振铃不会传递到 IC

    您需要检查单个输入电容器是否能够阻止它。

    此致、  

    Brigitte