This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:在-40C 启动中的 UCC29002异常

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182590/ucc29002-the-ucc29002-in--40c-startup-abnormal

器件型号:UCC29002

你(们)好  

目前、并联了3个500W 装置。 在-40°C 的低温下、启动将异常、电流无法稳定。
图中显示了单位的电流波形。
您是否遇到过相关问题? 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、  

    大多数高功率 SMPS 在其输出端使用铝电解电容器进行纹波滤波和能量存储。  
    这种 e-cap 在接近-40C 的温度下具有非常差的阻抗特性。

    我建议、在-40C 环境温度下、电流共享异常可能是由于输出电容器性能不佳导致的每个电源不稳定造成的。  
    如果要求在如此低的温度下运行、请研究输出电容器的行为及其对稳定性的影响。  
    您可能需要也可能不需要增加 Cout 或选择不同的电容器、这些电容器的配方可在-40°C 时保持稳定特性。  

    此致、
    Ulrich