This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060Q1MMX/NOPB 反向背对背设计问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182377/lm5060-q1-lm5060q1mmx-nopb-reverse-back-back-design-question

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好,专家:

由于我们的客户设计 LM5060-Q1背对背反向保护测试 Vin=12V,并且当 Iout 从空载调整到6A 时,MOSFET 将损坏(稳定负载电流),因此我们现在正尝试找出根本原因。  

同时 、发现另一个 E2E 问题已更新 OUT 引脚已修改、以便在 Q1和 Q2 MOFET 之间连接、如下图所示。 我附上了原理图和客户设计规格。 我知道吗

哪种设计是正确的?   

谢谢你