This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565DBVT 生产日期代码问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182032/tlv62565-date-code-question-for-tlv62565dbvt

器件型号:TLV62565

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们的一位客户投诉了、

他在一个卷带上看到了不同的生产日期代码部件、该部件应该只有1A 和25 (生产日期代码)。

↓μ A

他说有“1C”和“1A”。   因此、对于标有 25和1A 的卷带、他没有期望1C

他说,从里赫特的第三个是1C。 但从右侧看、第一个和第二个是1A。  

他的问题是、

*这种混合经常发生在一个卷带中吗?

我个人不知道"25"或"1C"是否代表日期代码。

请给我们一些建议。

Takashi

T4508037

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    感谢您与我们联系。

    为了更好地了解问题、您能否确认卷带包装中的特定器件会对您的客户产生影响? 是否为下面突出显示的示例?

    (笑声)

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在附加图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    客户表示生产日期标签代码与实际 IC 不匹配。

    他可能会阅读器件上的器件标识(我猜是微小的行)并注意生产日期代码。 (但他怎么知道?)  

    但我不知道1A 或25表示生产日期代码或批号、也不知道这些是不正确的批号混合。

    The customer is label on date code doesn't match with actual parts.

    可以提供一些建议吗?

    非常感谢。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    感谢您的说明。

    1A 和25不代表生产日期代码。 相反、它是(D)对面的字符表示生产日期代码。 IC 上的二进制标记与2D 标签中指示的日期代码对齐。 有关详细信息、请参阅下图。

    希望能回答客户的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Excel-san!

    客户表示可以。

    感谢您的支持!

    此致、

    Takashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    不用客气!

    此致、

    Excel