This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:SLUC114a

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182163/ucc28070-sluc114a

器件型号:UCC28070

您好!  

我使用了 luc114a Excel 表格来计算 UCC28070 PFC 控制器 IC 的设计参数。 但是、当我根据我的要求更改输入和输出电压值时、该表提供的电感电流纹波比电感电流峰值更大、这意味着控制器将进入 DCM。

我正在为您的 reference.e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA_5F00_1.xls 附上工作表

如果能提供快速帮助、我们将不胜感激。

谢谢、

Jasvant Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    感谢您查询 UCC28070。

    该设计工具仅适用于85V 至265V rms 的通用输入和400V 的输出电压。   如应用手册/计算器所示、在有限的输入范围内根据 K (D)选择电感器尺寸毫无意义。   当占空比为50%时、将出现最大电感器纹波电流。   您应该在此处选择电感器。  此时通常建议使用30%的电感器纹波电流。

    您可以按如下方式计算 L 和 Δ(IL)

    D=50%

    更改 IL =(((Pout/2)*1.414)*0.3)/Vinmin

    LBOOST=((VBOOST/2)*D)/(更改 IL*开关频率)

    您可能需要手动进行这些计算、然后将这些值手动输入到 Excel 计算器中、以便完成其余设计。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    非常感谢您的快速响应、谢谢。

    您能否为您提到的公式提供源材料?

    我只想了解公式中使用的参数、常量和单位。

    此致、

    Jasvant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    以上公式是正常升压 PFC (升压转换器)公式。 您可以参阅以下应用手册:

     https://www.ti.com/lit/an/slua479b/slua479b.pdf?ts=1671729333850&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2、关于 PFC 峰值电流的公式、应用手册 AN5298第21页

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    我已经在使用 slua479b 作为参考、这就是我参考相关 slua114a 电子表格的原因、但遇到了我在该主题中先前的帖子中提到的问题。

    只需确认您在此主题中先前提供的公式的一些要点-

    1. 您是否错过了 Δ(IL)公式中的效率项?
    2. 要计算 Δ(IL)和 L、我们应该使用最小输入电压还是典型输入电压?
    • 另请提供 AN5298的链接、以便我获得您所参考的正确文档。

    谢谢、

    Jasvant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    请查看以下链接第21页。

    https://www.st.com/resource/en/application_note/an5298-stevalipfc12v1-2-kw-two-channel-interleaved-pfc-with-stnrgpf12-digital-controller-featuring-inrush-current-control-stmicroelectronics.pdf

    可以按照您的建议将效率包括在内。 如上面的应用手册所示、在最小输入电压下计算电感。 (但您可以采用计算器中显示的平均值)。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。

    要计算电感器的平均值、我们需要电感器的最大值。 您能不能告诉我如何计算电感的最大值、因为 slua114a 计算表中没有电感的最大值公式。

    此致、

    Jasvant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    这里没有公式。 如果值大于或等于最小建议值、则应该是正常的。

    此致、

    Harish