您好!
我使用了 luc114a Excel 表格来计算 UCC28070 PFC 控制器 IC 的设计参数。 但是、当我根据我的要求更改输入和输出电压值时、该表提供的电感电流纹波比电感电流峰值更大、这意味着控制器将进入 DCM。
我正在为您的 reference.e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA_5F00_1.xls 附上工作表
如果能提供快速帮助、我们将不胜感激。
谢谢、
Jasvant Singh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用了 luc114a Excel 表格来计算 UCC28070 PFC 控制器 IC 的设计参数。 但是、当我根据我的要求更改输入和输出电压值时、该表提供的电感电流纹波比电感电流峰值更大、这意味着控制器将进入 DCM。
我正在为您的 reference.e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA_5F00_1.xls 附上工作表
如果能提供快速帮助、我们将不胜感激。
谢谢、
Jasvant Singh
您好 Jasvant、
感谢您查询 UCC28070。
该设计工具仅适用于85V 至265V rms 的通用输入和400V 的输出电压。 如应用手册/计算器所示、在有限的输入范围内根据 K (D)选择电感器尺寸毫无意义。 当占空比为50%时、将出现最大电感器纹波电流。 您应该在此处选择电感器。 此时通常建议使用30%的电感器纹波电流。
您可以按如下方式计算 L 和 Δ(IL)
D=50%
更改 IL =(((Pout/2)*1.414)*0.3)/Vinmin
LBOOST=((VBOOST/2)*D)/(更改 IL*开关频率)
您可能需要手动进行这些计算、然后将这些值手动输入到 Excel 计算器中、以便完成其余设计。
此致、
Harish
您好 Jasvant、
以上公式是正常升压 PFC (升压转换器)公式。 您可以参阅以下应用手册:
2、关于 PFC 峰值电流的公式、应用手册 AN5298第21页
谢谢你
此致、
Harish
您好 Harish、
感谢你的答复。
我已经在使用 slua479b 作为参考、这就是我参考相关 slua114a 电子表格的原因、但遇到了我在该主题中先前的帖子中提到的问题。
只需确认您在此主题中先前提供的公式的一些要点-
谢谢、
Jasvant
您好 Jasvant、
请查看以下链接第21页。
可以按照您的建议将效率包括在内。 如上面的应用手册所示、在最小输入电压下计算电感。 (但您可以采用计算器中显示的平均值)。
谢谢你
此致、
Harish