This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMO 直流/直流转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS7A57, TPS7A52, TPS7A53, LM317, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182130/simo-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:LM5155TPS7A57TPS7A52TPS7A53LM317TPS7A47
我正在设计具有以下规格的单输入多输出直流/直流转换器。
输入28V 直流(16V - 48V)
输出为5V、8A;5V、5A;15V、 1.5A;28V、1.5A。
我计划使用反激式转换器、然后使用后置稳压器。
1.您能否为推荐最佳稳压器 IC (线性稳压器和开关稳压器)  
每个
5V、8A;  
5V、5A;  
15V、1.5A;
28V、1.5A。
2.如何仿真稳压器的电路图。
激式控制器的最佳稳压器 IC 是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    我会将您的主题转交给这个团队、以获得最佳 LDO。

    对于反激式、请查看 LM5155。 您还可以在此处找到用于反激式的 Excel 计算器。

    例如、可以使用 PSpice for TI 来完成仿真。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的参与。

    感谢您推荐器件型号。 但是我找不到 Excel 工作表计算器。 您在哪里可以找到它。

    此外、我们还有两个选项:

    具有隔离功能的8A 反馈输出

    2.检查在没有隔离的情况下具有1.5A 输出的反馈的可能性

    您能不能建议在没有隔离的情况下使用从次级侧到初级侧的1.5A 反馈信号。  

    最后、如果我们使用从二次侧到一次侧的反馈、您可以建议什么隔离 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    在5V、5A 电流下、我会推荐我们的最高性能新型 LDO TPS7A57。  在5V、8A 条件下、我建议使用2个并联 TPS7A57 LDO。TPS7A57建议的最大输入电压为6V (绝对最大值为6.5V)、但您只需要300mV 的额外性能余量、因此输入电压= 5.3V、输出电压= 5V。  如果成本是一个问题、则需要并联2个 TPS7A52 LDO 以满足5V、5A 和3个 TPS7A53 LDO 的要求、从而满足5V、8A 的要求。  但是、较新的 TPS7A57性能和功率密度优于 TPS7A52和 TPS7A53。

    对于15V 和28V、1.5A、我建议使用 LM317以实现低成本解决方案。  为了实现高性能、您将需要在并联配置中使用 TPS7A47 (每个电源轨的 TPS7A47可能为2个并联)。

    TPS7A57和 TPS7A47 LDO 已包含在下面的设计链接中。  如果您决定使用 TPS7A52或 TPS7A53、请告诉我、我可以将这些器件放入 MS Excel 计算器中、从而使您的设计更加轻松。

    有关并联 LDO 的新资源、请参阅以下链接:

    为使用镇流电阻器并联 LDO 提供了全新的全面设计资源。  
    使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式
    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计


    用于复杂并行 LDO 的简单计算器
    并行-LDO-CALC

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的建议。 但是、对于这些 IC、输入电压范围似乎有点小。  

    如果系统的输入变化较大、我需要具有宽输入范围的 IC。

    您能否推荐具有宽输入范围的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    如果输入电压为28V,输出为5V (8A 时),则线性稳压器上的耗散值为(28-5)*8=184W。  对于线性稳压器而言、这是过多的功率耗散。  您将需要小于1 C/W 的热阻来防止线性稳压器过热、如果没有水或液体冷却等重要的热管理、这可能是不可能的。

    我会为这个设计推荐一个开关转换器。 另一个选项是中间总线电源、例如28V 至5.5V、然后让5.5V 为5V 输出提供输入电源。  这将使您能够使用线性稳压器对5.5V 电压进行后置稳压、从而为您的最终输出提供 LDO 的性能。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是反激式转换器。 28V 是反激式转换器的标称输入电压、其电压范围为16V 至48V。然后它会进入变压器和整流器。 随着输入的变化、整流器输出会有更多变化。 这就是我申请具有更大输入范围的 IC 的原因。 是的、由于您提到的原因、我更喜欢开关稳压器。 你能推荐什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyjit、  

    适用于反激式拓扑的 Excel 快速入门计算器可在 LM5155网页的“设计和开发”下找到。 请告诉我们是否以及如何进一步支持您。  

    此致、  

    Em