主题中讨论的其他器件: UCC28600
大家好、
我想问一下谷底跳跃模式的原因和好处。 谷底跳跃在 FM 模式下如何工作(CV 调节期间)?黄色部分意味着"当能量以固定数据包的形式传输到输出时、每个周期的功率随开关周期的不同而离散变化"?
FM 如何改变频率以及 AM 如何改变 IPP?
期待您的回答。


谢谢、此致、
维多利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Victoria、
感谢您查询 UCC28740。
在 DCM 下运行时、转换器将在延长死区时间的情况下进行谷底跳跃以控制 占空比。 为了回答您的第一个问题、 简单地说、谷底跳跃的目的是在某些工作点、例如较轻负载时的高压线路、在第一个谷底开启实例会导致开关频率和相应的开关损耗高于最佳值。 谷底跳跃模式可有效降低开关频率、从而降低开关损耗、并使转换器能够在更理想的工作点运行、从而实现更高的效率。
在黄色部分的问题上、为了保持所需的平均输出功率、控制器通过从一个周期跳过一个或多个谷值来调制开关频率。 因此、这种调制 Fsw 以满足每个周期的平均负载需求的控制器被视为在调频(FM)模式下运行。 这也称为频率折返工作模式、在该模式下、随着负载退磁降低、频率也会降低。 作为函数开关频率的每周期平均功耗调制就是黄色突出显示部分中提到的内容。 当控制器搜索最近的谷值时、开关频率波形可能看起来抖动。 这会导致抖动效应、有助于降低 EMI 并降低开关损耗。
当运行在 AM (振幅调制)区域中时、对于一个随着负载增加的固定输入电压、这转换为一个更长的导通时间并且这增加/调制峰值电流(IPP)。 在上述两种情况下、反馈电流(IFB)会根据负载电平而变化、这会作为控制律的输入、控制律基本上决定调制模式。
此致、
Harish
您好 Harish、
非常感谢您的及时和详细答复。 您让我更清楚地了解了两种模式。
[引用 userid="372479" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182102/ucc28740-confusion-about-valley-skipping-mode/4452560 #4452560"]控制器通过从一个周期跳过一个或多个谷值来调制开关频率。 因此、这种调制 Fsw 以满足每个周期的平均负载需求的控制器被视为在频率调制(FM)中运行[/quot]关于此部件,它是否意味着仅在 FM 中使用谷底跳跃模式来更改 FSW,而不在 AM 中使用? 也就是说、谷底跳跃用于更改 Fsw 并提高 FM 效率?
期待您的回复。
谢谢、此致、
维多利亚
您好 Harish、
我对 FB 引脚非常困惑。 关于 UCC28740、VCL 的不同范围可判断不同的模式(AM 或 FM)。


UCC28600、它还是一个 SSR 控制器。 FB 引脚的范围可判断不同的模式(绿色模式、FFM、QR&DCM)。


为什么它们彼此不同? 我想问一下这2个 FB 引脚的区别。 FB 信号实际上代表什么(负载电压或电流)?
期待您的回复。
谢谢、此致、
维多利亚
您好、Victoria、
在 UCC28600和 UCC28740中、FB 引脚连接到光耦合器。 UCC28600内嵌了 QR 模式(FM 和 AM)、绿色模式、频率折返模式(FM)和 DCM 模式(AM)等更多功能。 两个控制器在每种模式下的运行取决于光耦合器注入 FB 引脚的电流、具体取决于转换为等效电压并进入 FB 引脚的负载电平。
您可以在图中看到反馈电流如何作为负载的函数变化(从左到右对应于空载到满载)。
如果您有任一控制器的 EVM、则可以看到不同的运行模式。
在上面的另一个问题中、谷底跳跃可以在两种模式下发生、但在 UCC28600 QR 模式下、它将在第一个谷底切换。
谢谢你
此致、
Harish
您好 Harish、
[引用 userid="372479" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182102/ucc28740-confusion-about-valley-skipping-mode/4453228 #4453228"]您可以在图中看到反馈电流如何作为负载的函数变化(从左到右对应于空载到满载)。这是否意味着 FB 电压(UCC28600)和 VCL (UCC28740)、两者都对应于0输出电压至最大输出电压?
谢谢、此致、
维多利亚
您好、Victoria、
感谢你的答复。 正确的是、在两种情况下、反馈引脚上的电压都决定了运行模式。 这将随着负载从空载更改为满载而增加。 如果您查看 UCC28740数据表第9页的功能方框图,我们可以将此钳位电压大致取为5-IFB*480k/2.5。 因此、当 IFB 在22uA 至0uA 之间变化时、我们得到0V 至5V 的 VCL (从空载到满载)。 UCC28600中也会发生类似的情况、但更复杂、因为它也具有 QR 运行模式。
此致、
Harish
您好 Harish、
感谢您的回复。 我想再次检查 UCC28740中的"从空载到满载"。
这是指"固定负载电流时0 Vout 至满 Vout "还是"固定输出电压时0负载电流至满载电流"? 在应用中、我们通常设置相对固定的输出电压和输出负载电流、例如5V 和2.1A。 "无负载至满载"是否意味着固定2.1A 时为0V ~5V?
期待您的回复。
谢谢、此致、
维多利亚