This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143 MOSFET 设计

Guru**** 2393185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182401/lm5143-lm5143-mosfet-design

器件型号:LM5143

您好!

我们在降压设计中使用 LM5143、输入电压为48VDC、输出电压为20-40VDC、输出电流最大为30A、  

现在 MOSFET 将击穿、敬请查看下面的原理图、并告知是否存在任何错误、谢谢。

e2e.ti.com/.../4_EF8D_48V_27593575416D719AA8527F67_V1.1_5F00_3_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请为此设计发送完整的快速入门文件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上的一些注释:

    1. FET 采用3 x 3mm 小型封装、Rdson 相对较高-不适用于高电流。 并联这些 FET 会增加电感寄生效应。 最好使用5 x 6mm FET、以降低温升和寄生效应。
    2. 100欧姆+ 1nF 是100ns 时间常数-这是对电流感应的大量滤波。
    3. VCC 电容器应为2 x 2.2uF、而不是2 x 470nF。
    4. 220uF/63V 输出电解电容器具有非常高的 ESL 和 ESR -不适合高频滤波。 替换为陶瓷电容器。 所需的 Vout 范围是多少? 选择电压略高于该电压的陶瓷电容器(此处100V 似乎过大)。
    5. SyncOut 应该保持开路-无需加载1k。

    --

    Tim