This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:BQ24253不进入电池充电模式

Guru**** 2507145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177775/bq24253-bq24253-doesnt-enter-into-battery-charging-mode

器件型号:BQ24253

BQ24253无法进入电池充电模式

我使用 的 TS 电压为2.44V

充电使能引脚低电平

EN1 =高电平

EN2 =低电平

ILIMIT = 0E

ISET = 250 E

电池容量为3000mA

锂离子化学电池

D+/D-已连接

但是、充电器不会提供任何电流。

以下是 FG 的日志

POWER_SUPPLY_NAME=bq27441-0
POWER_SUPPLY_STATUS=充电
POWER_SUPPLY_Present = 1
POWER_SUPPLY_VOLTGE_NOW = 3027000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW = 0
POWER_SUPPLY_Capacity = 0
POWER_SUPPLY_Capacity =低电平
POWER_SUPPLY_TEMP=300
POWER_SUPPLY_technology=锂离子电池
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_=1208000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW = 0
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_Design=1340000
power_supply_manufacturer=德州仪器

我还测量了流经 DMM 的电流、但电池充电器仍不提供电流。

我缺少什么吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    LDO ~=5V 吗?  STAT 是否闪烁以指示故障?  引脚8是/PG、不是 INT。  是否指示电源正常?  SW 是否具有石英波形以指示转换器正在切换?

    请注意、输入电流限制由 D+/D-设置、如果连接到传统 USB 端口、则可设置为100mA。  必须在 D+/D-完成后切换 ENx 线路(/PG 变为低电平)、以将输入电流限制更改为 ILIM 引脚设置、这是 ILIM=GND 时的最大值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对延迟答复表示歉意。

    非常感谢您的支持。

    此问题与充电使能引脚有关。 我添加了强 PD、现在它适用于几种情况。

    我在下面还提到了另外一个问题。 我们在电源路径中使用1安培、在电池充电中使用1安培。

    例如

    //对于以下示例、电池必须按预期放电

                              _________________________________ 电源

                              |

                              |    

    USB 电源不存在-->电池充电器 BQ24253->>FuelGauge->>电池

    //对于下面的示例,电池必须充电,并且已按预期充电

                              _________________________________ 板对板电源(板处于睡眠模式、因此不会产生电流)

                              |

                              |    

    存在 USB 电源-->电池充电器 BQ24253->>FuelGauge->>电池

    //对于以下示例、电池未充电、而是放电、这是问题所在。 我们可以解决这个问题吗?

                              _________________________________ 获取600-700mA 电流的板对板电源

                              |

                              |    

    存在 USB 电源-->电池充电器 BQ24253->>FuelGauge->>电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    USB 端口可以提供多大的功率(电流)?  100mA/500mA/1.5A?  D+/D-电路在加电时设置充电器的输入电流限制。  如果输入功率不足、电池必须对负载进行补充、并且没有足够的输入功率为电池充电。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个3安充电器。

    采用 shortcircuits 模式的充电器能够提供3.2Amp 电流、因此充电器看起来很好。 因为我们所有其他产品都具有相同的充电器。

    我们现在尚未连接 D+/D-引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    如果您不使用 D+D-充电器将其输入电流限制设置为100mA 或500mA。  要将输入电流限制设置为 ILIM 电阻器的值、我建议短接 D+=D-。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 D+短接 D-线路对吧? 不是带连接器的 D+和带连接器的 D-。 由于从 USB 电缆上看、我们只有电源引脚。 D+和 D-线路从连接器到电源适配器电缆均断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    我建议连接 IC 上的 D+和 D-引脚、不要将这些引脚连接到适配器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经按照您的建议安装了这些电阻器。 请将 USB 与电池充电器连接

    问题仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    STAT 引脚是高电平还是低电平还是闪烁?  VIN 引脚处的电压是多少?  SW 引脚上是否存在与下方数据表曲线类似的方波?

    如果您切换其中一个 ENx、充电器是否开始充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT 不闪烁。

    VIN = 5V

    是的、当中的电路板未绘制电流时、我们得到了波形。

    当电路板开始获取大约500mA 的电流时、波形不会出现。 因此、我认为 ENx 引脚不是问题。 仍会尝试。

    当我使用符合 bc2.1 标准的充电器时、它将进行充电。 这意味着当我们不使用 D+/D-检测逻辑时、该 IC 不会检查 EN1/EN2引脚逻辑。 与其相反、它将限制500mA 的电流。 即非标准适配器检测。

    然而、当检测到 D+/D+时、它会根据数据表中的表3将电阻限制在1500毫安左右。

    但对于不符合 USB 标准的充电器 EN1 = 1、EN2 = 0、它限制的电流非常小、可能为500mA 或其他电流。 或者、它可能不会检测 EN1/EN2引脚、而是使用非标准充电器、如最后一张表3所示。

    正如我之前提到的(在前面的3个用例中显示)、当电路板处于睡眠模式时、充电器将为电池充电

    在下面的用例中、它将被充电。  

    //对于下面的示例,电池必须充电,并且已按预期充电

                              _________________________________ 板对板电源(板处于睡眠模式、因此不会产生电流)

                              |

                              |    

    存在 USB 电源-->电池充电器 BQ24253->>FuelGauge->>电池

    //对于以下示例、电池未充电、而是放电、这是问题所在。 我们可以解决这个问题吗?

                              _________________________________ 获取600-700mA 电流的板对板电源

                              |

                              |    

    存在 USB 电源-->电池充电器 BQ24253->>FuelGauge->>电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    充电器默认输入电流限制为 D+/D-检测值。  要覆盖 ENx 设置、其中一条 ENx 线必须在 D+/D-完成后改变状态。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行新修订的任何方式。 我们更改充电器 IC。 感谢您的支持。 我们现在不想调试更多内容。